Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM7705, LM6511, LMV7235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM311-N 主题中讨论的其他器件:LM311、 LM7705、 LM6511、 LMV7235
根据所附的原理图使用该比较器 LM311、 只有当反相输入端的基准电压 高于78mV 时、上拉 至3.3V 的输出信号电压才会低于400mV、即使在同相端子上输入信号为0V 时也是如此。当反相端子上的基准电压 大约为70mV 时、输出就会如此 无论同相端子上的输入信号电压(0-3.3V)如何、电压都在3.3V 时为高电平。 当基准电压高于78mV 时,对于高于和低于78mV 的输入信号电压,观察到正确的输出信号电压,偏移约为4mV。
查看 下面的原始原理图、请告诉我是否考虑了其他设计注意 事项、或者该比较器是否对可在反相端子上设置的最小基准电压有限制。 在本例中为78mV。
我尝试使用100pF-1000pF 的不同 C41电容器进行实验 、并放置反馈和输入电阻器、但由于78mV 的最小基准阈值电压保持不变、因此未观察到差异。