Other Parts Discussed in Thread: TL064, OPA2990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL064 主题中讨论的其他器件: OPA2990
我的一位客户提出的问题:
"如果我们使用单端21.6伏电源运行 TL064运算放大器、 我们可以将输入接地的距离有多近?"
我们不指定 TL064用于单电源操作、但我猜 TL064可以在上述条件(Vcc=21.6V、VSS=0V)下运行。
我还猜测共模输入限制仍然适用、上述问题的答案是"最小值4V "(高于 VSS 4V)。
请确认评估以及单电源操作是否正常。
谢谢!