This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:单电源运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL064, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789488/tl064-single-supply-operation

器件型号:TL064
主题中讨论的其他器件: OPA2990

我的一位客户提出的问题:

"如果我们使用单端21.6伏电源运行 TL064运算放大器、  我们可以将输入接地的距离有多近?"

我们不指定 TL064用于单电源操作、但我猜 TL064可以在上述条件(Vcc=21.6V、VSS=0V)下运行。

我还猜测共模输入限制仍然适用、上述问题的答案是"最小值4V "(高于 VSS 4V)。

请确认评估以及单电源操作是否正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TL064将在单电源供电下工作。 正确的做法是、输入限制仍将适用;在您提供的情况下、输入共模范围将为+4V 至+17.6V。 只要共模范围在该范围内并且输入信号不超过电源电压(小于0V 且大于21.6V)、放大器就会按预期工作。

    希望这一点很清楚、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源轨的输入余量是一回事、但实际上、限制因素是5V 输出余量、本文讨论了很多-这主要是针对速度更高的器件、 但这一1978年的介绍也会适用(没有什么新的东西要看?)

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    好的地方。 还应考虑输出限制。 Mark、如果您的客户可以查看更新的器件、OPA2990是一款高电压器件、它更现代、并且具有更好的输入和输出摆幅限制。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家! 很好的信息!