This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:校准后从 EEPROM 读取所有零、并使用其软件在 PGA309EVM-USB 中写入 EEPROM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788283/pga309evm-usb-read-all-zeros-from-eeprom-after-calibration-and-write-eeprom-in-pga309evm-usb-with-its-software

器件型号:PGA309EVM-USB

我使用 了 PGA309EVM-USB、其软件执行了一些 enumate 测试、按下"contune "按钮后、它可以成功写入 EEPROM、当我从"EEPROM"选项卡"加载 EEPROM 的输出校准结果文件"时、看起来一切正常、但如果我按下"Read EEPROM"按钮、则一切都为零。 您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将获得 PGA309EVM-USB 的保持、以重现 EEPROM 写入/读取条件。 我希望我能够在接下来的几天内收到更新。

    谢谢、

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能够重现 一 个类似的问题、即在运行 Auto-Cal (自动校准)后、EEPROM 被成功写入;然而、EEPROM 文件未被写入目录、 并且无法加载校准 EEPROM txt 文件。  在我的情况   下、问题与 PGA309EMM_USB 目录(Windows 10)上的权限权限有关。  

     PGA309EVM-USB 数据文件的默认目录 位于  根目录下的 C:\Program Files (x86)\proj_PGA309EVM-USB 下。  使用 Windows 资源管理器导航到此文件夹后、选择/右键单击该文件夹、在菜单上选择"属性"、然后 在顶部菜单上选择"安全性"。  要 更改权限、请选择适用的用户、单击 "编辑"并选中"允许完全控制"。  按 以下菜单中所示的"Apply"(应用)和"OK"(确定)。

    更改文件夹的权限权限后 、我能够运行 Auto-Cal 进程、 写入 EEPROM 文件并加载/读取 EEPROM 文件。    在本例中、我 能够成功加载 EEPROM txt 文件 并 在加载 EEPROM 文件后读取 EEPROM 内容。  

    您是否能够使用其中一个预先存在的模型仿真器数据文件来运行整个过程?

    非常感谢、

    Luis

    能够加载 EEPROM *。txt 文件、 然后 读取 EEPROM 内容: