This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 59S3PM8 - ISO121G 隔离放大器。 输入阻抗。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788563/59s3pm8---iso121g-isolation-amplifier-input-impedance

主题中讨论的其他器件:ISO224ISO121

下午好!

我将在低电压下测试 ISO121G 隔离放大器。 例如、我尝试提供6V 作为输入、我确实获得6V 作为输出。

但是、在电源上读取一个电流、此电流将输入电压馈送到 V_IN 和 COM1输入、大约30uA。 现在、该电流与输入电压与放置在 V_IN 和用作积分器的运算放大器 A1之间的200kOhm 电阻之比兼容。

不过、Vin/200kOhm 电流在 V_IN 和 COM1之间流动是否正常? 运算放大器 A1是否应该具有几乎无限的输入阻抗?

提前感谢您的帮助。

祝你一切顺利、

Alessandro Ferreri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山德罗!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我很想知道您的应用是什么-我们有一个新的隔离放大器(ISO224)、可能更适合您的工作。  我没有可用于 ISO121的输入阻抗、这是一个相对较旧的器件、除了数据表中的内容之外、我没有太多细节。  我还想指出、虽然典型(理想)放大器具有几乎无限的输入阻抗、但 ISO121使用内部电容器调制器结构来降低输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里、您可以看到我的应用的简化草图。

    被称为"ext"的组件被连接至一个高压电源。 当电压达到特定阈值(大约2.5-3kV)时、"ext"分量充当电流发生器。 我的目标是监控生成的电流、因此我想使用隔离放大器来测量放置在电源和外部之间的电阻器上的压降 我尚未在高电压下测试我的 ISO 放大器、因为我在上一个帖子中描述了这个问题。

    我阅读了 ISO121G 数据表、并研究了积分器(运算放大器 A1)在 ISO 放大器输入端的行为。 150pF 电容器的电阻随着电容器充电而变化。 当电容器放电(在开始时)时、它表现为短路、因此 A1充当电压跟随器。 我尝试在完全相同的条件下测试运算放大器、并且输入之间没有电流流动。 这就是我怀疑在我的 ISO 放大器中运算放大器 A1损坏的原因。

    我已经向德州仪器的客户支持发出了一个 TT、并被重定向到这里。 是否可以根据我提供的信息确定我正在使用的 iso121G 是否确实有故障?

    此致、

    亚历山德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    我不知道我是否正确理解了您。 但 A1通过将 A1的-input 置于虚拟接地("信号 COM 1")来充当任何其他反相 OAPmp 电路。 这是由 A1的反馈环路强制的。 任何具有标准反馈环路的 OPAMP 电路(从 OPAMP 的输出到 OPAMP 的输入)都会尝试将差分输入电压(+INPUT 和-INPUT 之间的电压差)归零。 这就是 OPAMP 的设计工作原理。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、我理解、但我在 V_IN 和 COM1之间测量的电流恰好是 Vin/200kOhm 这一事实并不意味着运算放大器 A1存在问题? 我在同一配置下测试了一个运算放大器、在这种情况下、我无法测量-Vin 和+Vin 之间的任何电流。

    亚历山德罗