This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:IN+&放大器的最大电压和电流;IN-

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788537/ina194-maximum-voltage-and-current-of-in-in-

器件型号:INA194

IN+和 IN-上的最大电压是多少?

2.当 V+为0V 时、IN+和 IN-的电压为60V、流入 IN+和 IN-的最大电流是多少?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 下表给出了输入引脚上的最大电压电平。 请注意、这些是可承受电压。 在线性差分输入范围之外、输出定义可能会很差。

    2. 当 V+=0V 时、无论共模输入电压如何、输入偏置电流理论上都为0。 虽然没有相关规格、但我可以假设它由于泄漏而低于1uA。

    此致、Guang