请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA194 IN+和 IN-上的最大电压是多少?
2.当 V+为0V 时、IN+和 IN-的电压为60V、流入 IN+和 IN-的最大电流是多少?
请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IN+和 IN-上的最大电压是多少?
2.当 V+为0V 时、IN+和 IN-的电压为60V、流入 IN+和 IN-的最大电流是多少?
请提供建议。