This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:信号不稳定。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824896/xtr111-2evm-signal-not-stable

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:XTR111

你(们)好。

我将此评估板用作标准电源、用作4-20mA 的基准。

当我使用示波器检查该值时、看起来它不稳定。 峰间值是否可以更低?

此致

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    您能否分享有关电源电压、信号输入、输出要求以及您如何配置跳线(J1、J2、J3)的更多信息?

    您是否遵循了指南中的 EVM 设置说明?  http://www.ti.com/lit/ug/sbou048c/sbou048c.pdf 有关"电压输出设置"、请参阅图3

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我使用台式电源、提供24V 直流。 然后从 EVM 板上、将5V 电压点击到10K 的修整电位器以发送信号以获取12mA 输出、并从工作台万用表进行测量。

    未使用任何跳线、开路。

    看起来直流上有一个小交流波。 我使用250欧姆的负载。  

    使该波变小?

    此致

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    需要注意的是、对于电压输出模式、需要安装跳线 J2。 请参阅跳线表和用户指南的图3:

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我需要输出为4-20mA。

    为什么我需要更改为电压输出?

    此致

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    很抱歉、我错误阅读了您的初始帖子。 您说的对、所有跳线都应断开。  

    当您改变电位计时、您能否测量 VIN 处的最小和最大电压?  连接到 VIN 的测试点位于 TB4旁边。 我想确保输入电压处于规格范围内。  

    您是否还可以尝试断开 POT、只需将0-5V 的直流电压施加到 TB4的输入 VIN 并测量 TB2的输出 IOUT? 如果问题仍然存在、我们可能需要尝试另一个 XTR111器件。 如果输出符合预期、则 POT 可能存在问题。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我想通过使用电池电源作为电源来解决这个问题。

    此致

    CS