Other Parts Discussed in Thread: XTR111
主题中讨论的其他器件:XTR111
你(们)好。
我将此评估板用作标准电源、用作4-20mA 的基准。
当我使用示波器检查该值时、看起来它不稳定。 峰间值是否可以更低?
此致
CS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: XTR111
你(们)好。
我将此评估板用作标准电源、用作4-20mA 的基准。
当我使用示波器检查该值时、看起来它不稳定。 峰间值是否可以更低?
此致
CS
尊敬的 CS:
您能否分享有关电源电压、信号输入、输出要求以及您如何配置跳线(J1、J2、J3)的更多信息?
您是否遵循了指南中的 EVM 设置说明? http://www.ti.com/lit/ug/sbou048c/sbou048c.pdf 有关"电压输出设置"、请参阅图3
Tamara
尊敬的 CS:
很抱歉、我错误阅读了您的初始帖子。 您说的对、所有跳线都应断开。
当您改变电位计时、您能否测量 VIN 处的最小和最大电压? 连接到 VIN 的测试点位于 TB4旁边。 我想确保输入电压处于规格范围内。
您是否还可以尝试断开 POT、只需将0-5V 的直流电压施加到 TB4的输入 VIN 并测量 TB2的输出 IOUT? 如果问题仍然存在、我们可能需要尝试另一个 XTR111器件。 如果输出符合预期、则 POT 可能存在问题。
Tamara