主题中讨论的其他器件:REF5025、 ADS8354、 ADS8363、 OPA2350、 ADS127L01
大家好、我在"使用电压基准进行设计的提示和技巧"(http://www.ti.com/analogue/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slyc147&docCategoryId=5&familyId=57)中阅读了一篇有关将电压基准噪声过滤到 ADC 的文章
我正在尝试使用 REF5025在我的应用中执行类似的操作。
我的问题是关于 OPA350上10uF 的电容负载、见第17页的图6。 对于 OPA 来说、这种容量的电容器似乎非常大、但似乎可以正常工作。 您能否详细说明一下、我知道放大器上的高电容负载会由于 PM 减小而导致振荡?
我注意到下面的 D/S 图、但这是指小信号。