主题中讨论的其他器件:LME49724、 OPA1632、 THS4551、 OPA1692、 THS4131
您好!
我将单位增益中的 OPA211用作 LME49724的 Vcom 引脚驱动器。 LME49724的输出驱动采用 MFB 配置的 ADC。
我想知道我可以在 OPA211的输出端放置多大的电容器、以滤除任何多余的噪声、并且 OPA211仍然保持稳定。
由于这是 OPA211的直流应用、因此如果输出端 I 超过1nF 是否重要... 我在数据表中看到、在单位增益下、您将获得40%的过冲和200pF 的过冲。
非常感谢。