This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:使用 OPA211作为 LME49724的 VCOM 驱动器。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49724, OPA211, OPA1632, THS4551, OPA1692, THS4131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820627/opa211-using-opa211-as-vcom-driver-with-lme49724

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:LME49724OPA1632THS4551OPA1692THS4131

您好!

我将单位增益中的 OPA211用作 LME49724的 Vcom 引脚驱动器。 LME49724的输出驱动采用 MFB 配置的 ADC。

我想知道我可以在 OPA211的输出端放置多大的电容器、以滤除任何多余的噪声、并且 OPA211仍然保持稳定。

由于这是 OPA211的直流应用、因此如果输出端 I 超过1nF 是否重要... 我在数据表中看到、在单位增益下、您将获得40%的过冲和200pF 的过冲。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoufiq、

    嗯、这里有很多-但让我们开始吧

    LME49724是一款出色的音频 FDA、如果您需要高电源运行、OPA1632是一款不错的替代器件

    2.如果您确实只需要支持<=5V 的 ADC、并且可以使用5V FDA、THS4551在任何器件的音频频带中具有最低的 HD

    3. Vocm 引脚上的电容只能帮助 Vocm 输出噪声-该噪声只能通过反馈元件不匹配而进入差分噪声。 通常不是一个大问题、但如果您必须在此处放置一个电容器、请确保您从 OPA211输出中添加必要的 Riso 以实现其稳定性

    MMFB 滤波器对我来说非常重要、我已经开发了许多高级设计工具、如果您告诉我您想要驱动的目标规格和最小输入电阻器、我可以很快地将设计发货。 最好先确定哪种 FDA、因为设计流程考虑了许多器件参数(如寄生输入差分 C)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您回来。 我订购了 OPA1632的样片、这样我就可以根据 LME49724进行 AB。 我将在5.4V 电压下运行、并且需要尽可能低的2V rms THD。

    我注意到 OPA1632没有5V THD 特性图、但 LME 49724有、因此 LME49724很容易获得5V THD。

    无论如何、如果我在 OPA211上施加高于1nF 的任何电容、我会记住 Riso。 让我与大家分享我在 MFB 部分所做的工作、请告诉大家是否可以看到任何改进。

    ADC 以6MHz 的频率进行过采样、我的音频带宽为50KHz (我们进行50KHz 多路信号比较器)。 相位线性度和最小通带幅度纹波对我来说至关重要。 好消息是 OPA1631采用 SOIC8封装、因此我可以将其放入我现在拥有的电路板中、并与 LME 进行比较。

    欢迎您提出任何想法、非常感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toufiq

    不、我实际上没有看到您回复了、这里没什么东西  

    1.是的、我看到 LME49724报告 了图中-120dBc 的样子  

    但是、如果您使用+/-15V 电源对输出摆幅进行反向操作、则可以得到2.5V 的余量、这是不对的。  

    所以、我们在最近的高速器件中对音频失真的测量进行了一些改进。  

    4.2Vrms 为每个输出引脚 Vcom 周围的+/-1.41V

    5、RR 输出 THS4551可在5V 电源上正常工作、如果您查看其<50kHz 的高清波形图、则<-135dBc。 比这些音频 FDA 在纸张上要好得多

    6、对于滤波器、我无法读取所有 R 值、但我相信我可以提出一些改进建议-这看起来像是 MFB -我们会将反馈 C 连接到输出 R 之外、 但是、您可能会将此处的 Cload 驱动电路作为与滤波器的某种组合来执行该操作?  

    7.如果您只是 DC 将 Vocm 置在电源上、大多数 FDA 默认为没有外部放大器、只需要一个电容器、而不需要 OPA211。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Taoufiq、  

    在最近的另一个滤波器讨论中、我们发现目前 E24值中2%的 C0G 电容器相对便宜。 MFB 设计流程的最后一步是对齐、以最适合 E24电容器和 E96 R。 我想我们还发现0.25%的 E96 R 也非常便宜。 免费的 TI TINA 不支持 Monte Carlo、但我购买的 V11支持 Monte Carlo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更仔细地看 OPA1692输出摆幅、它只指定了0.2V 的余量、  

    但是、这可能是一个错误。 该器件只是 THS4131的翻新(用于音频)版本。 该器件显示0.9V 余量、这对于该非 RR 输出器件更有意义。  

    THS4131也是我们在2000年初使用新方法重新测试 HD 的部件之一、对以前受到基于滤波器的方法限制的部件进行了大量重新测试-这是一个简单的部分、 更新数据表不是-因此它们从未更新过、我将在今年晚些时候推出的由3部分组成的音频 Express 文章中讨论这种方法。 该图也适用于 OPA1692。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的回复。 在学习完所有数据表后、TI 的最佳选择是 THS4551。 我订购了一些用于评估的样片。

    我使用 Prism Sound 生成激励信号、并通过 USB 将 ADC 的输出运行到音频软件工具、并能够确认 LME49624的 THD 会迅速降级

    约为0.85Vrms (在5V 时与数据表一致)。 因此、显然不会为我切断它。 然而、它是高余量的重要组成部分、并且具有出色的噪声性能。  

    至于 MFB;RF= 1.691 K 且 RG= 1K。 这两个都是 Panasonic 公司的0.1%。 我使用 C7 2nF 输出电容作为滤波器的一个额外高频极点、以便在我命中(6MHz - 50KHz = 5.95MHz)之前给我提供一些额外的衰减、也用作我的 ADC 的电荷库。 我尝试在5.95MHz 时实现优于100dB 的衰减、同时保持出色的相位线性度并实现最小通带纹波。

    像往常一样、感谢您的精彩评论。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Taoufiq、这就是我所需要的一切、  

    THS4551是一款非常出色的器件。就 HD 而言、由于这些 RR 输出级中的无功 Zol、我在像您的电路中遇到了相位裕度问题。 幸运的是、与其他一些 FDA 供应商不同、我们在 TINA 模型中有这种情况。  

    这里有一个文件、我在其中单步执行您的电路(18度相位裕度)和一个轻微的 LG 改进的 RC 解决方案-这一个解决方案肯定会振荡、但几个细微的更改将其上拉至45度相位裕度(这些也会改善您的原始设计)。  

    e2e.ti.com/.../Some-review-on-a-THS4551-based-audio-MFB-filter.docx

    在本文中也讨论了同一个问题、  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565122

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能够获得原始 RC 值以在 SNR 上运行、在这里、我添加了这些相位裕度改进、并获得大约106dB 的 SNR。 104.8dB 时比修改后的 RC 解决方案稍好-环路滤波器内的 R 越高、这也是 NG 峰值越低的原因。 您可能无法打开第一个,另存为 V7并插入第二次。  

    e2e.ti.com/.../THS4551-audio-MFB.TSC

    该文件是您的原始 RC、通过这些微小的更改、您可以在转到 THS4551时提高原始18度相位裕度

    e2e.ti.com/.../THS4551-audio-MFB.TSC

    这是 sim snip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午

    我在更新的 RC 设计中的差分 C 值上产生了误差、我还调整了设计流程、以减小滤波器环路内的电阻器值、从而提高 SNR。 因此、该解决方案的 SNR 与原始值大致相同、但在最小 LG 中仍会增加2dB、  

    这是这个仿真文件、

    此处的增益稍高、我求解最佳 Fo 和 Q FIT、如果需要、让增益偏离一个标准 E96值。  

    e2e.ti.com/.../THS4551-audio-MFB-updated-RC-2nd-pass.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要继续、这里是一个具有0.1% R 和1% C 的蒙特卡洛运行、没有太多可看的、真正的紧凑分布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、当我关闭这些 TINA 文件以继续执行其他操作时、我将 LG 仿真更新为先前发布中的值、显示了50deg 相补角。  

    如果我将滤波器反馈电容器连接到 FDA 输出引脚(而不是在环路内部的20欧姆之外)、则会降至18度。 这是与反馈电容器相互作用的无功 Zol。

    请查看 THS4551数据表中的图68、该 Zol 位于 TINA 模型中、实际上在器件中是真实的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您的帮助。 非常感谢。 我确实查看了高频下的 Zol 峰值(变得感性)、这很有趣。

    此外、为 THS4551提供正确的模型以实现精确的 LG sims 对于这样一个高带宽 FDA 非常重要。 感谢您的参与。

    我将对该建议的设计运行几次最后的筛选、希望我可以继续。

    最后一点、我想我将使用1uF 旁路 VOCM、以最大程度地降低该引脚的噪声。  

    非常感谢 Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您参加 Taoufiq 培训、  

    您始终必须考虑这些噪声滤波电容器上的自谐振、Vocm 引脚上的10nF 可能会更好。