This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低交流电压(0-5V 峰间值)的过零、频率/幅度测量

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2917-N, LM331, LM2907-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823979/zero-crossing-frequency-amplitude-measurement-of-the-low-ac-voltage-0-5v-peak-to-peak

主题中讨论的其他器件:LM339LM2917-NLM331LM2907-N

大家好、

    我有一个传感器在输出中提供交流正弦波、我需要测量它的频率/振幅。 首先、过零似乎可以完成这项工作、但我希望从经验丰富或熟悉的人员那里获得一些建议。 以下是有关传感器/系统的一些信息。


    传感器输出信号:-交流正弦波  
    峰峰值电压:- 5V
    更多详细信息:-传感器提供频率变化和峰峰电压变化的输出。 假设一个读数可以输出(频率为6.66Hz 的0.22V 峰峰值交流正弦信号)、而对于另一个读数、它可以输出(频率为66.65hz 的2.32V 峰峰值正弦波)....it 可以达到最大值 (频率为133.33Hz 的4.7V 峰峰值交流正弦信号)。

    系统详细信息:-  
    系统(微控制器)打开、可采用任何接口(模拟/数字 IO、PWM/i2c/SPI)。 它还可用于测量频率或振幅、因为两者都只指向传感器读数。

    是否有人可以为其推荐最佳解决方案或参考所需的运算放大器?


    感谢您宝贵的时间。


谢谢、
Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BhAUTik、

    检测器的输出是否浮动? 或接地参考?

    首先、请参阅过零检测器应用手册和 LM339系列应用手册的第2.9节

     使用比较器的过零检测电路

     《LM339/LM393/TL331系列比较器的应用设计指南 》(第2.9节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

      感谢您的参考、我将详细介绍。

      传感器相对于接地提供正弦波的输出。 它不是浮动的。


    谢谢、
    Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在寻找类似的解决方案。(测量具有可变振幅的信号的频率)。

    信号是 Vpp=5V 的交流正弦波。


    有人可以告诉我、我可以使用 LM2917频率电压转换器 IC 来实现这一点吗?

    该输出电压将通过粒子光子板进行测量。

    谢谢、

    Karun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karun

    我们在此 E2E 论坛上支持比较器产品、但我们将看到谁可以将您的问题引导到明天。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhautik 和 Karun、您好!

    Paul 提供了有关将比较器用作过零检测器的良好参考信息。 频率-电压(F-V)转换可通过 LM2907-N 或 LM2917-N F-V 转换器或可 配置为 F-V 的 LM331 V-F 转换器来完成 您可以选择 R 和 C 分量来将输入频率和输出电压关联起来。 它们的数据表提供了有关 其选择和设置转换器的信息:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2917-n.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm331.pdf

    以下 是 提供   有关应用器件的有用信息的应用报告:

    http://www.ti.com/lit/an/snaa088/snaa088.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/snoa734b/snoa734b.pdf

    关于输入波形的电压测量、一种方法是使用精密整流器来建立全波整流输出。 由于 其输出为脉动式直流滤波、因此必须添加直流滤波以将纹波降低到可接受的水平。 以下是 适用于精密整流器的 TI 高精度设计的链接:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu030/tidu030.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程