This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825261/tl074-the-operation-current-of-tl074
您好专家、
经客户测试、TL074在 VCC 引脚上的正常工作电流约为8mA。 在数据表中、它显示了每个放大器在空载条件下的电源电流为1.4~2.5mA。 8mA 在该范围内。 虽然客户认为8mA ICC 有点高、但他们想知道是否有任何方法可以降低工作电流。
莱纳、
答案是否定的
我们还有其他具有较低电流的运算放大器。 主要参数是电源电压。 更低的带宽和压摆率也有助于找到 IQ 更低的器件。
尊敬的 Ron:
感谢您的回复。 您提到了主要参数是电源电压。 这是否意味着客户可以通过降低电源电压来降低功耗、并且在这种情况下电流保持不变?
电源电压是一个主要参数、因为这在每个应用中都很重要。 TL074支持高电压、大多数运算放大器不支持。 如果电压低于30V、则将提供更多运算放大器选项。