Other Parts Discussed in Thread: UA741, LM393
主题中讨论的其他器件:UA741、 LM393
您好!
我正在使用升压转换器进行一个项目、在该项目中、我需要采样保持以在短时间(10 - 50ms)内保持功率值。 我将电路安装在 PCB 上、S&H 在开始对 MOSFET 换向之前工作正常。
这是 lf398数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf198-n.pdf
我的原理图 

因此、当我的 MOSFET 在采样周期打开时开始换向时、S&H 输出与输入(OK)相同、但在保持时间时、电容开始充电至 Vcc 电压。 
蓝色是 S&H 输出和红色的详细输入、以查看实际发生的情况。 下一个是当它开始换向时发生的情况 
我尝试过的 thins:
- 安装了相同的 S&H 电路、其中包含数据表上和外部原型板上显示的所有电容器、并且执行了相同的操作。
- 用一个外部函数发生器对苔藓进行换向
- 使用另一个 LF398 IC 尝试相同的两个第一点
如果有人能帮助我,弄清楚这项科技及健康的发展,我会非常感谢