This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:当功率 MOSFET 换向时、保持时、电容充电

Guru**** 2778115 points

Other Parts Discussed in Thread: UA741, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819580/lf398-n-cap-charging-when-hold-when-power-mosfet-commutating

器件型号:LF398-N
主题中讨论的其他器件:UA741LM393

您好!

我正在使用升压转换器进行一个项目、在该项目中、我需要采样保持以在短时间(10 - 50ms)内保持功率值。 我将电路安装在 PCB 上、S&H 在开始对 MOSFET 换向之前工作正常。

这是 lf398数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf198-n.pdf

我的原理图

在此图中、您可以看到 S&H 工作正常
 

如果我使用和外部功率电阻器手动修改功率、它也会像您将在下一个图像中看到的那样工作


因此、当我的 MOSFET 在采样周期打开时开始换向时、S&H 输出与输入(OK)相同、但在保持时间时、电容开始充电至 Vcc 电压。

蓝色是 S&H 输出和红色的详细输入、以查看实际发生的情况。 下一个是当它开始换向时发生的情况


我尝试过的 thins:

  • 安装了相同的 S&H 电路、其中包含数据表上和外部原型板上显示的所有电容器、并且执行了相同的操作。
  • 用一个外部函数发生器对苔藓进行换向
  • 使用另一个 LF398 IC 尝试相同的两个第一点

如果有人能帮助我,弄清楚这项科技及健康的发展,我会非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    您的原理图和图像未通过。 请尝试再次上传。

    您在此论坛中还有一个重复的主题。 我将关闭这个。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望图片可见现在我不能理解为什么我以前在浏览器上看到过图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6001331、

    对于此 LF398问题的延迟答复、我深表歉意。 实际上、我在本周早些时候发布了对 e2e 的响应、但 我们本周遇到了一些问题、实际上已将响应发布 到该站点。 几天后我才发现这种情况。

    我不清楚 LF389输出驱动的原理图。 您提到"我将电路安装在 PCB 上、S&H 在开始对 MOSFET 换向之前工作正常。" LF389驱动图中的 Q2 MOSFET 栅极还是电路中的其他点? 上部电路中的点3和点2在下部电路中连接到哪里?

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LF398输出每20ms 与其输入进行一次比较、在下图中、您可以看到 PCB 原理图、其中 lf398是所选的 IC。 下面的蓝色是-Vcc、品红色 GND 和红色+Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6001331、

    由于我在国际旅行中无法访问 TI 的安全 VPN、我目前为止无法回复您的上一个帖子。

         Q2 MOSFET 换向时、LF398输入信号是否如预期的那样? 此外、您还展示了当 MOSFET 处于空闲状态以及进行换向时的 LF398输出波形。 您的 DSO 图像表明、当 MOSFET 未换向时、输出正确、然后在 MOSFET 换向时、在保持模式下上升到 Vcc。 LF398输出驱动什么? 从原理图中看不出这一点。

    由于 LF398输出的运行 方式如所述 、一个想法是  、当换向电路运行时、LF398可能会受到产生的 EMI 的影响。 EMI 可通过 ESD 单元或模拟电路内部的其他结进行整流、从而导致意外行为。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LF398输入和输出之前、我将其固定、并将其驱动到 LM393比较器中。 在 LF398固定输出端添加缓冲放大器 ua741。
    我还将采样电容器重新密封在10nF 至100nF 之间。

    不过、感谢您的支持