Other Parts Discussed in Thread: LOG114
大家好、
我的客户考虑为其产品使用 LOG114、并提供了以下问题。
- 数据表显示 Vos 漂移为±15uV/℃(典型值)。
它测量的器件间温漂分布±1σ(68%)应小于 ±15uV/℃
这种理解是否正确? - ℃输入偏置电流、数据表仅显示"±5pA (典型值)"和"每10 μ A 增加一倍"。
是否有关于输入偏置电流的任何其他信息、例如分布直方图?
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LOG114
大家好、
我的客户考虑为其产品使用 LOG114、并提供了以下问题。
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago
您好、Shota、
LOG114数据表不 提供 任何有关电压偏移的偏移漂移分布信息。 但是、A1至 A5运算放大 器是 JFET 运算放大器、未针对特定的偏移漂移特性进行修整、因此大量 LOG114器件可能表现出正常分布。
TA =+25°C 时、输入偏置电流 Ib 通常为±5pA 在从 TMIN 到 TMAX 的温度每升高10°C 时、它大约增加一倍。
此致、Thomas
精密放大器应用工程