This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:偏移漂移和输入偏置电流

Guru**** 2857720 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822229/log114-offset-drift-and-input-bias-current

器件型号:LOG114

大家好、

我的客户考虑为其产品使用 LOG114、并提供了以下问题。

  1. 数据表显示 Vos 漂移为±15uV/℃(典型值)。
    它测量的器件间温漂分布±1σ(68%)应小于 ±15uV/℃
    这种理解是否正确?
  2. ℃输入偏置电流、数据表仅显示"±5pA (典型值)"和"每10 μ A 增加一倍"。
    是否有关于输入偏置电流的任何其他信息、例如分布直方图?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    典型规格通常表示参数的平均值±1σ μ V。 如果该参数的变化采用高斯分布、则±1σ 将表示分布的~68%。 如果没有漂移规格的直方图、则无法确定68%的器件是否会落入该规格中、只能说这表示±1σ μ V 值。

    输入偏置电流规格没有直方图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex-San

    感谢您的快速回复。

    LOG114的漂移变化是否采用高斯分布?

    如果不是、数据表如何指定典型值?

    就输入偏置电流而言、还有其他数据吗?

    我认为该参数对于跨阻放大器应用至关重要。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    Shtoa Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    LOG114数据表不 提供  任何有关电压偏移的偏移漂移分布信息。 但是、A1至 A5运算放大    器是 JFET 运算放大器、未针对特定的偏移漂移特性进行修整、因此大量 LOG114器件可能表现出正常分布。

     TA =+25°C 时、输入偏置电流 Ib 通常为±5pA  在从 TMIN 到 TMAX 的温度每升高10°C 时、它大约增加一倍。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程