This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551 EOL 计划

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821362/opa551-opa551-eol-plan

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: OPA547

您好,团队

我想确认 OPA551是否有 EOL 计划。

我的客户已经使用 OPA551运算放大器十多年了。 目前、需要重新设计电路板。 您想知道 OPA551是否仍可使用。 生产何时停产?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    我们目前没有计划将此器件停产。 尽管该器件已过时、但 HPA 过时策略使我们无法方便地简单地结束器件。 只要该器件每年产生超过1k 美元的费用、并且/或者我们仍有创建/构建该器件的流程、它就会保留在我们的产品系列中。  

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 Amy 帮助我提出这个问题的人、非常感谢您的重播。

    您是否介绍了有关您提到的"HPA 过时产品"的更多详细信息?

    我的旧 板使用 OPA551、现在我需要重新设计此板、因此我需要检查是否可以继续使用 OPA551。

    我的设计使用 OPA551作为跟随器、使用24V 作为 V+、使用-15V 作为 V-、输入电压范围为-10V 至10V、输出跟随输入、但输出需要能够驱动最大40mA 的电流(10V 输出驱动250ohm 电阻、电流为40mA)。

    如果方便、您可以推荐更好的放大器、还是我可以继续使用 OPA551、我真的很担心该芯片会在某一天停产。

    BR、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weidong

    没有人可以保证器件永远不会过时、但 TI 会认真对待这些决策。 如果做出此决定、TI 将针对停产产品提供1年通知、并将再提供6个月的发货产品。

    不过、目前还没有计划停止使用 OPA551。

    我们拥有的唯一类似器件是 OPA547、但该器件具有较低的带宽、略有不同的引脚排列、并且不采用 PDIP 或 SOIC 封装。 而 OPA547仅比 OPA551新2-3年。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我理解这一点,非常感谢你的答复。

    Weidong