主题中讨论的其他器件: OPA547
您好,团队
我想确认 OPA551是否有 EOL 计划。
我的客户已经使用 OPA551运算放大器十多年了。 目前、需要重新设计电路板。 您想知道 OPA551是否仍可使用。 生产何时停产?
此致、
Amy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 Amy 帮助我提出这个问题的人、非常感谢您的重播。
您是否介绍了有关您提到的"HPA 过时产品"的更多详细信息?
我的旧 板使用 OPA551、现在我需要重新设计此板、因此我需要检查是否可以继续使用 OPA551。
我的设计使用 OPA551作为跟随器、使用24V 作为 V+、使用-15V 作为 V-、输入电压范围为-10V 至10V、输出跟随输入、但输出需要能够驱动最大40mA 的电流(10V 输出驱动250ohm 电阻、电流为40mA)。
如果方便、您可以推荐更好的放大器、还是我可以继续使用 OPA551、我真的很担心该芯片会在某一天停产。
BR、
Weidong
Weidong
没有人可以保证器件永远不会过时、但 TI 会认真对待这些决策。 如果做出此决定、TI 将针对停产产品提供1年通知、并将再提供6个月的发货产品。
不过、目前还没有计划停止使用 OPA551。
我们拥有的唯一类似器件是 OPA547、但该器件具有较低的带宽、略有不同的引脚排列、并且不采用 PDIP 或 SOIC 封装。 而 OPA547仅比 OPA551新2-3年。
此致
Dennis