请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA117 我发现 、如果 先在 V-引脚上施加-15V 负电源轨、并且在+15V 正电源上电之前、V+引脚上将存在大约-13V 的电压。 ?、如果我必须首先将正电源上拉1 μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现 、如果 先在 V-引脚上施加-15V 负电源轨、并且在+15V 正电源上电之前、V+引脚上将存在大约-13V 的电压。 ?、如果我必须首先将正电源上拉1 μ A