This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV4113:TLV4113

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV4111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824080/tina-spice-tlv4113-tlv4113

器件型号:TLV4113
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV4111

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我从以下位置下载了该器件的 TINA TI Spice 模型:

http://www.ti.com/product/TLV4113/toolssoftware

当在反馈环路中以40Hz 的简单5V PWM 运行模型时、在+ve 端子上使用5V 和 GND 电源时、我无法在+ve 电源轨的1V 范围内驱动。 如果我将电源电压增加到例如5.5V、则电压将上升到4.5V。

这肯定符合数据表中的轨到轨规格? 请告诉我这是否是某种预期行为。 在附件中、绿色为 VG2、红色为 VF3。 我已经检查了模型信号是否都正确连接。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    TINA 模型今年刚刚更新、它出现了、是的、输出摆幅与数据表不匹配-似乎是错误的、如果您需要返回、在第17页上有一个针对原始 Boyle 模型的宏模型列表、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、Steve、

    这种行为是由我们在较新的运算放大器精简模型中对共模范围限制进行建模的方式引起的。 由于超出共模范围的给定运算放大器的行为可能因器件而异、并且不是我们通常所描述的、因此我们通过在同相输入超过有效范围时钳制同相输入来对共模范围进行建模。 对于 TLV4111、有效共模范围结束时与正电源电压的电压为1.5V、并在上述仿真中进行镜像。 如果您在另一种配置中进行测试、假设反相增益为-1、您将看到正确的输出摆幅行为:

    TINA-TI 仿真文件

    我们强烈建议在可用时使用更新的宏模型、因为它们更准确地捕获放大器的许多关键规格、并且比旧模型架构更易于收敛。