Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV4111
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TLV4111
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我从以下位置下载了该器件的 TINA TI Spice 模型:
http://www.ti.com/product/TLV4113/toolssoftware
当在反馈环路中以40Hz 的简单5V PWM 运行模型时、在+ve 端子上使用5V 和 GND 电源时、我无法在+ve 电源轨的1V 范围内驱动。 如果我将电源电压增加到例如5.5V、则电压将上升到4.5V。
这肯定符合数据表中的轨到轨规格? 请告诉我这是否是某种预期行为。 在附件中、绿色为 VG2、红色为 VF3。 我已经检查了模型信号是否都正确连接。
提前感谢。