This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:使用 LM324生成基准低电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823716/lm324-use-lm324-to-generate-reference-low-voltage

器件型号:LM324

你(们)好

在第一个电路中,使用 LM324 生成 基准电压1.65V、

在第二个电路中、,输入小模拟电压由 LM324增大、 最后 MCU 可以检测到输出模拟电压  

 第一个电路(产生 基准电压1.65V、)是对的、不是?

这是否与 VDD 相关?如果 LM324 VDD 为13V,正常?如果 LM324 VDD 为5V,正常?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这两个电路需要考虑的主要因素是输入共模和输出摆幅限制。 这两种规格都取决于电源。

    需更多信息、我强烈建议观看有关输入和输出摆幅限制的 TI 高精度实验室视频。

    对于第一个电路、需要考虑的主要因素是共模电压。 LM324的最小共模电压可以一直向下摆动到 V-、因此该电路不应超出器件的共模限制。

    对于第二个电路、您需要考虑输出摆幅限制和共模电压。 该电路的最大输出电压是多少? 最小/最大输出电压不应超出 LM324的输出摆幅限制。 输入信号振幅(VI)是多少? Vref 和最小/最大 Vi 输入信号之和不得超出共模电压摆幅(同相引脚上的电压)。

    观看视频后、我认为您将能够回答您自己的问题! 但如果您仍不确定、请回复、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    在第一个电路中、输出端将获得1.65V 电压。 运算放大器上的输入处于 LM324的共模输入范围(VCC-2V)内。 如果 VDD 为13V、则 VICR 为0V 至11.5V。 如果 VDD = 5V、则 VICR 为0至3V。 这意味着1.65V 在范围内。 1.65V 也在输出摆幅范围内。 这将回答您的所有问题。

    Sanjeev