This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:阶跃响应

Guru**** 2768405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822858/ina240-q1-step-response

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、团队、

我的客户正在考虑在汽车应用中使用 INA240A1-Q1 (GAIN=20V/V)、并询问 INA240A1-Q1的步进响应。
根据 INA240-Q1数据表、阶跃响应图(图20) 似乎适用于 INA240A4-Q1、因为增益似乎为200V/V (10mVpp 输入信号、2Vpp 输出信号)。 因此、mycustomer 要求我们在  以下条件下提供 INA240A1-Q1 (20V/V)的阶跃响应图。

1、当输入信号为10mVpp 时、图#1  
2.当输入信号为100mVpp 时、图#2
INA240-Q1阶跃响应测试原理图

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我当然可以使用 INA240A1-Q1为您获取这两个图。

    设置为:电源 VS=5V;共模 VCM=0V;REF1 =REF2=0V。 如果您需要与此不同的任何内容、请告诉我。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我的客户 要求我们 提供 其输入信号条件(@ 10mVpp 输入信号、100mVpp 输入信号)的相关阶跃响应图。 您能否提供阶跃响应图?

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    在这里、它们是–

    (1)  100mV 阶跃输入:

    (2)  10mV 阶跃:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的快速响应。

    请向我发送 INA240参考设计的 TINA 仿真文件吗?
    因为 INA240 TI-TINA 参考设计(修订版 A)无法在 INA240产品文件夹中以下面的链接正确打开。

    www.ti.com/.../sbomac8a.tsc

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我通过电子邮件将其发送给您。 下载在 TINA V9中打开、没有问题。

    此致、Guang