This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:关于 INA220 IN-

Guru**** 1951840 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821370/ina220-about-ina220-in-

器件型号:INA220

尊敬的支持团队:

客户正在使用 INA220的以下电路、它是否正常? (IN-应该始终与 GND 引脚连接到同一电平吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    如果不知道每个引脚电压是多少、我就无法判断电路是否正常。 您能注意到诸如“if-48V”、“if-48VGND”、VS 等参数吗?

    或者、您也可以根据下表自行完成练习。 只要不违反这些最大规格、就可以了。

    您的第二个问题“应该输入-始终与 GND 引脚连接到相同的电平吗?”的答案是“否”。 因为相对于 GND 引脚、IN-可以在-0.3V 至26V 范围内的任何位置。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    由于我们已有一段时间没有收到您的回复,因此您的问题可能已经解决。 如果不是、请重新发布。

    此致、Guang

x 出现错误。请重试或与管理员联系。