This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2141:Tina/Spice/OPA2141

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821250/tina-spice-opa2141-tina-spice-opa2141

器件型号:OPA2141
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好

我的客户有问题。

1、他们制造了反相运算放大器、有输出出现了失配。

我不知道为什么会有失望...即使我输入直流电压也是如此。

但是、如果我嵌入了 R_LOAD (500欧姆)来使用分流器、则没有失望。

2.没有 R_LOAD 时、12mA 电流流入-4.8电源电压。

它高于 I_DQ (列出的数据表)

我想解决 LDO 压降问题。

请尽快回答、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    我将移除 C219。 OPAMP 输出端的高容性负载可能会导致不稳定和振荡。

    C213也应被移除。 从 OPAMP 输入到 GND 的电容会降低相位裕度、并导致不稳定和振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    该电路如图所示不稳定、可能会振荡。 振荡的运算放大器将消耗超过数据表中指定的静态电流的电流。 增加显著的负载可能会影响运算放大器的开环增益或输出阻抗、从而产生稳定性的幻觉、但此处的最佳解决方案是修改电路。

    如图所示、电路具有-5度的相位裕度:

    阶跃响应会严重振荡:

    我建议使用以下电路:  

    此处、我们移除 C213并将15pF 与 R110并联。 这将相补角提高到59度:

    并导致更合理的阶跃响应:

    TINA-TI 仿真文件用于原始电路的稳定性分析以及修订后电路的瞬态分析、可下载如下:

    原始电路的稳定性分析

    修订电路的瞬态分析