主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
我的客户有问题。
1、他们制造了反相运算放大器、有输出出现了失配。
我不知道为什么会有失望...即使我输入直流电压也是如此。
但是、如果我嵌入了 R_LOAD (500欧姆)来使用分流器、则没有失望。
2.没有 R_LOAD 时、12mA 电流流入-4.8电源电压。
它高于 I_DQ (列出的数据表)
我想解决 LDO 压降问题。
请尽快回答、
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
我的客户有问题。
1、他们制造了反相运算放大器、有输出出现了失配。
我不知道为什么会有失望...即使我输入直流电压也是如此。
但是、如果我嵌入了 R_LOAD (500欧姆)来使用分流器、则没有失望。
2.没有 R_LOAD 时、12mA 电流流入-4.8电源电压。
它高于 I_DQ (列出的数据表)
我想解决 LDO 压降问题。
请尽快回答、
此致、
您好、Hojin、
该电路如图所示不稳定、可能会振荡。 振荡的运算放大器将消耗超过数据表中指定的静态电流的电流。 增加显著的负载可能会影响运算放大器的开环增益或输出阻抗、从而产生稳定性的幻觉、但此处的最佳解决方案是修改电路。
如图所示、电路具有-5度的相位裕度:
阶跃响应会严重振荡:
我建议使用以下电路:
此处、我们移除 C213并将15pF 与 R110并联。 这将相补角提高到59度:
并导致更合理的阶跃响应:
TINA-TI 仿真文件用于原始电路的稳定性分析以及修订后电路的瞬态分析、可下载如下: