This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:电流读取延迟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA301, INA181, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820907/ina193-delay-in-current-read

器件型号:INA193
主题中讨论的其他器件: INA301、 INA181、 INA293

您好!

我将 INA193用于电流感应应用。 但读取电流的延迟为8uSec。 我需要一个能够在1-2uSec 内完成此操作的电流感应放大器。

请找到下图。 并向我建议一个可以执行此操作的部分。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    曲线名称是什么意思? 您能否展示原理图并说明您确切测量这些信号的位置?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您的输入范围看起来是0mV-100mV、这可能涵盖了 INA193的多种工作模式、因此延迟更长;否则、延迟应该更快。 显示了数据表阶跃响应曲线、阶跃为10mV-100mV、稳定时间约为2-3us。

    您可以尝试使用与 INA193类似的 INA293、它具有更高的压摆率和带宽。 如果不需要高共模输入、您还可以查看 INA301、INA181。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我假设您的问题已得到解决、并将关闭此主题。 如果您有其他问题、请将问题反馈给我们。

    此致、Guang