This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:差分电桥放大

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822076/opa189-differential-bridge-amplification

器件型号:OPA189

我正在使用 TI 的 TINA9-TI Spice 仿真程序。  我想对我的电路执行噪声分析、请参阅随附的文件。  我没有找到有关如何设置噪声分析电路的任何信息。  如果有人有关于这个问题的任何信息、或者可以利用我的电路进行分析并解释您正在做什么、我将不胜感激。  谢谢你。

e2e.ti.com/.../Differential-input_2D00_ouput-with-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要一个交流输入源来运行噪声仿真、我找不到您的 R1、因此我只需将一个源放置在电桥顶部并运行输出点噪声、从而将您的仪表更改为在最终负载上仅使用差分电流-  

    在底部的分析中、是噪声选项、这是输出点噪声、实际上是很低的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我查看了您的 OPA189电路。 可从屏幕顶部附近的"Analysis"选项卡访问 TINA 噪声分析功能。  单击该选项卡后、您将在 列表底部附近看到"Noise Analysis"。 这是您需要选择的分析。 它会针对噪声分析向您提出一些设置问题、您需要回答这些问题。

    当我尝试运行噪声分析时、您的电路收到错误消息"Error - You must add an input to the Schematic。" 这意味着需要在电路中添加一个交流发电机、以便扫描频率。 噪声 被确定并显示 为频率的函数。 我添加了一个与直流电路串联的低电平交流发电机、用于偏置电桥。 我还删除了直流电平下的所有 VF 点、以便仅确定 OPA189差分输出噪声。 您将在随附的 TINA 文件中找到我获得的结果。 您可以根据需要在其中设置内容。

    e2e.ti.com/.../Differential-input_2D00_ouput-with-filter_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我发现在将单个电极驱动到电桥中时、误差会产生非常低的噪声。 我需要在放大器输入范围内对该信号设置直流偏置、将其更改为直流2.5V、可提供更真实的输出噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffes 先生

    感谢你的帮助。  是否有任何有关如何在 TINA9-TI 中执行可用分析的文档和/或示例?  再次感谢您的帮助。  您可以将此问题视为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuehl 先生

    感谢你的帮助。  是否有任何有关如何在 TINA9-TI 中执行可用分析的文档和/或示例?  再次感谢您的帮助。  您可以将此问题视为已解决。