Other Parts Discussed in Thread: OPA2990
您好!
客户正在寻找具有下列规格的运算放大器。
・轨到轨输出
・μ s μS 率≧10V/μ s
・VDD≧40V
・双极输入
・交叉连接前馈(共发射极)
您能否介绍支持这些功能的运算放大器?
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yuseke-San、您好!
他们想要双极输入级的原因是什么?
他们需要交叉连接前馈(共发射极)设计的原因是什么?
通常、客户要求运算放大器具有特定规格(RRI、RRO、压摆率、偏移电压、带宽、 等)。 只要运算放大 器满足设计要求、运算放大器的设计方式就无关紧要。
好了、我建议查看 OPA2990、这是我们的新型40V RRIO 运算放大器。 但是、该运算放大器使用 CMOS 输入级。 如前所述、只要规格满足客户的需求、通常使用的输入级或设计拓扑都无关紧要。
谢谢、
Tim Claycomb