This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发射极放大器的更多信息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819968/about-common-emitter-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA2990

您好!

客户正在寻找具有下列规格的运算放大器。

・轨到轨输出
・μ s μS 率≧10V/μ s
・VDD≧40V
・双极输入
・交叉连接前馈(共发射极)

您能否介绍支持这些功能的运算放大器?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    他们想要双极输入级的原因是什么?

    他们需要交叉连接前馈(共发射极)设计的原因是什么?

    通常、客户要求运算放大器具有特定规格(RRI、RRO、压摆率、偏移电压、带宽、 等)。 只要运算放大 器满足设计要求、运算放大器的设计方式就无关紧要。

    好了、我建议查看 OPA2990、这是我们的新型40V RRIO 运算放大器。 但是、该运算放大器使用 CMOS 输入级。 如前所述、只要规格满足客户的需求、通常使用的输入级或设计拓扑都无关紧要。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    您的请求是否仍然需要任何支持? 如果您能回答我的上述问题、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢您的回答。
    很抱歉我迟到了。

    我向客户介绍 OPA2990。
    我 听说过所需的规格。

    但是、客户没有反馈。
    当我们知道这一点时、我将与您联系。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您向客户介绍 OPA2990。 如果他们需要任何支持、请告诉我。

    谢谢、

    Tim Claycomb