请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA181-Q1 大家好、团队、
我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。
我收到了我们客户关于 INA181A2QDBVRQ1的一些问题。
问:关于 Vos 参数、该误差分布是否遵循 Gaugian 曲线?
问:如果是、Vos 最大规格(±500mV)是否以6 Σ 给出?
问:关于 eg (增益误差) 参数、该误差分布是否遵循 Gaugian 曲线?
问:如果是、 是否以6西格玛给出了 EG 最大规格(±1%)?
谢谢、
Yuta Kurimoto