This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:Vos 和 Eg 的误差分布

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821333/ina181-q1-error-distribution-of-vos-and-eg

器件型号:INA181-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

我收到了我们客户关于 INA181A2QDBVRQ1的一些问题。

问:关于 Vos 参数、该误差分布是否遵循 Gaugian 曲线?

问:如果是、Vos 最大规格(±500mV)是否以6 Σ 给出?

问:关于 eg (增益误差) 参数、该误差分布是否遵循 Gaugian 曲线?

问:如果是、 是否以6西格玛给出了 EG 最大规格(±1%)?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta Kurimoto-San、您好!

    感谢您访问该论坛。

    所有四个问题的答案都是“是”。 此外、有时数据表会提供直方图来显示典型的生产批次分布情况。 以下是您关注的两个参数。

    此致、Guang