Other Parts Discussed in Thread: OPA837, LM7705
主题中讨论的其他器件:OPA837、 LM7705
您好!
我需要具有以下规格的 OPAMP 器件的建议。
偏移电压< 10uV
压摆率> 800V/us
增益带宽积> 90MHz
更高转换率运算放大器的失调电压是否小于10uV。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那么、2V 至4V 的摆幅、您能否描述您的输入信号-我想您有一个具有快速边缘的脉冲波形、您正尝试进行电平转换。
那么、需要800V/uec 的2V 转换是2.5nsec 的边沿速率-对吧? 向后工作至所需的 SSBW、即大约140MHz 的最小 SSBW。
对于该速度范围内的器件、10uV 偏移有点小。 但是、您可能只需要一个+/-6V 部件。 或者、对于偏移电源、一个-2至+6V -对于这个转换率、这种情况下假定为非 RRO。
OPA837非常接近、但由于 RRO 原因、您可以使用 LM7705在负电源上获得-0.23V 的摆幅电压、然后为4V 输出提供+5V 电源。 但是、压摆率还不够、偏移(许多部件实际上位于+/-10uV 窗口中)要宽得多。
您好、Michael、
是的、在5MHz 频率下、我的输入信号是5Vpkpk 方波、其中我需要小于10uV 的最小步长。
我的输入是双极的。 我检查了您建议的运算放大器(OPA837)、这是一款具有5V 电源电压的单电源运算放大器。
要求是高速和至少200V/us 的压摆率(假设我的输出为1Vpkpk、边沿速率为5ns)。关键是失调电压较小、可能小于10uV (最坏情况)。
谢谢
Pavithra Joshi