This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:运算放大器器件建议

Guru**** 2509275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA837, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820541/lm7171-suggestion-for-an-opamp-part

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件:OPA837LM7705

您好!

我需要具有以下规格的 OPAMP 器件的建议。

偏移电压< 10uV

压摆率> 800V/us

增益带宽积> 90MHz

更高转换率运算放大器的失调电压是否小于10uV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要什么输出摆幅? VPP 或 Vmin 至 Vmax。  

    可能不会找到具有这些规格的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要2Vpk pk、电压高至4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、2V 至4V 的摆幅、您能否描述您的输入信号-我想您有一个具有快速边缘的脉冲波形、您正尝试进行电平转换。

    那么、需要800V/uec 的2V 转换是2.5nsec 的边沿速率-对吧? 向后工作至所需的 SSBW、即大约140MHz 的最小 SSBW。  

    对于该速度范围内的器件、10uV 偏移有点小。 但是、您可能只需要一个+/-6V 部件。 或者、对于偏移电源、一个-2至+6V -对于这个转换率、这种情况下假定为非 RRO。  

    OPA837非常接近、但由于 RRO 原因、您可以使用 LM7705在负电源上获得-0.23V 的摆幅电压、然后为4V 输出提供+5V 电源。 但是、压摆率还不够、偏移(许多部件实际上位于+/-10uV 窗口中)要宽得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、在5MHz 频率下、我的输入信号是5Vpkpk 方波、其中我需要小于10uV 的最小步长。

    我的输入是双极的。 我检查了您建议的运算放大器(OPA837)、这是一款具有5V 电源电压的单电源运算放大器。

    要求是高速和至少200V/us 的压摆率(假设我的输出为1Vpkpk、边沿速率为5ns)。关键是失调电压较小、可能小于10uV (最坏情况)。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您首先说输入为5Vpp、然后最后说输出为1Vpp、衰减5倍?

    因此、在5nsec 边缘的1Vpp 输出并不是要求200V/usec 的大问题。 OPA837可以做到这一点、但偏移精度不行。