This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:监控交流电压和电流的设计指南

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818276/ina302-design-guidelines-for-the-monitoring-ac-voltage-and-current

器件型号:INA302
主题中讨论的其他器件:OPA333INA226

根据本设计指南

*它说输入最大为400V (是指直流/交流)?

*我不理解 Rz 与齐纳二极管的使用、因为齐纳二极管在内部具有动态电阻。

*正如我在设计中看到的、使用齐纳二极管为运算放大器提供5.1V 电压。 如果输入大于100V、它不会损坏齐纳二极管和运算放大器?

我能做到这一点:

ADC 引脚的交流电压、方法是将控制器 ADC 引脚的交流电压除以最大电压电平、然后将二极管除以 ADC 引脚?

是否有建议的交流电压测量指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    它是直流电。 齐纳二极管两端的电压为5.1V、然后随编程电流下降。 公式(1)可用于更好地理解。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回复。

    对交流测量有什么看法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayan、

    感谢您考虑使用德州仪器。  齐纳二极管将 OPA333电源引脚和接地引脚之间的电压电势保持在5.1V 左右、从而确保不会超出器件电源引脚的绝对最大条件。  Rz 电阻器提供电流路径、以便二极管阳极和阴极之间的电势可以达到反向击穿阈值并为器件供电。

    我无法提供用于测量高侧交流测量的参考设计。  但是、我认为您可能能够修改您所查看的参考设计、以便有两个 OPS333、两个 FET 和两个光耦合器来创建双向感应电路。  想法是、第二个 OPA333上的负载节点相反。  因此、当电流反向时、一个 PFET 将关断、而另一个 PFET 应导通。  在每个 PFET 的漏极和连接到 INA226的感测电阻之间将是一个光耦合器。  当电流通过光耦合器时、GPIO 可被切换为高电平或低电平来指示哪个 FET 被打开、从而指示方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayan、

    我一段时间没有听到你的声音。  因此、我假设您对参考设计电路有更好的了解、并有一个可能的想法来探索交流测量。  因此、我将关闭该线程。  但是、如果您确实需要进一步的支持、请在下面回复以重新打开该主题。