This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:询问有关 INA169设计精度的建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820138/ina169-asking-for-the-recommendation-on-the-ina169-design-accuracy

器件型号:INA169

大家好、

客户在新项目上使用 INA169。

 

您是否会就此电路的设计精度发表意见? 它可能存在多少百分比的误差? 10%?

 

这是客户的原理图。

https://txn.box.com/s/mrkats4flq50qd7fxkxmo8b8nhi7jhlx

 

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    根据该电路、您可能会根据 U5301所需的电流消耗产生更大的误差。  因为 U5301的规格表的范围可能是3uA 到8uA。  根据3V 时的输出、您应该具有≈55µA μ A 的电流。  8uA 将大于所需的10%。  至于 INA169、我将参考 INA169误差分析、以获得其精度的总体估算值。  这可以在 INA169主产品页面上看到。  您需要在计算中添加用于 Vsense (Rshunt)和 Rout 电阻器的电阻器规格。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、
    感谢您的反馈。
    需要在 INA169误差分析中添加什么 Rout 电阻器?


    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    如果您要测量输出电压、则需要将 ROUT 添加到误差分析中。  INA169会推出电流、这将在 Rout 上产生压降。  Rout 误差将产生电压误差。  此外、还需要考虑前面提到的任何泄漏电流。