This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:GND 是用于电压测量的负输入?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818772/ina226-the-gnd-is-negative-input-for-voltage-measurement

器件型号:INA226

对于通过负载进行的电能测量、我们打算使用 INA226。

但出于某些原因、负载应连接4线制。 请参见图片。

现在 INA226不可用、因为它的 GND 同时是用于电压测量的负输入、这是正确的吗?

是否有其他选择?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    如果有原因 INA226不可用、我还看不到它。

    具有用于电压测量的专用 VBUS 引脚;有关配置、请参阅此图。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 用于感测负载上的正电压电势、但我们还需要感测负载上的负电压电势、因为它与电路的 GND 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    负电势是否低于 INA226的接地值? 也许我没有完全理解您的意图、您能否绘制更详细的原理图并显示关键电压电势?

    我们还有其他用于功率测量的器件、但大多数器件与 INA226类似。 因此、如果我们能够准确地了解需要、并且希望找到一种使 INA226适合您的应用的方法、那将是很好的。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间没有听到您的声音,我将关闭这个话题。 如果您有其他输入/问题、请回帖。

    此致、Guang