This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:驱动容性负载

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820175/opa847-driving-capacitive-loads

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

OPA847数据表提供了有关通过在运算放大器的输出引脚上添加隔离电阻器来驱动容性负载的建议:

设置 RS 电阻器的标准是负载上的最大带宽、平坦频率响应。 对于运行在+20增益下的 OPA847、输出引脚上的频率响应非常平坦、因此允许将相对较小的 RS 值用于低容性负载。 随着信号增益的增加、空载相位裕度也会增加。 在更高增益下驱动容性负载所需的 RS 值比在增益为+20时显示的值更低。

还有一个增益20V/V 的建议值图表  但是、在跨阻配置中尝试建议的值时、我需要大幅增加电阻(大约为4倍)以稳定电路。  如何计算每个增益的 RS 值、以及如何将其归纳为其他类型的放大器、如 TIA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您可以将输出电容器视为在环路增益响应中添加一个极点。 在互阻抗配置中、输入电容还有一个零点、反馈电容的一个极点都相互作用、以确定0dB 交叉点和相位裕度。 分析这种情况的最简单方法是使用 TINA-TI 模型进行稳定性分析(比计算出数学值要快得多)。 如果您不熟悉、TI 高精度实验室放大器单元会与 TINA 讨论稳定性仿真。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    因此、我编写了 OPA847数据表、 您关于需要高得多的 Rs 来隔离跨阻应用的电容负载的评论表明、您认为它以低噪声增益运行-一旦您了解 ZT 级的高峰值噪声增益、通常不会出现这种情况。  

    无论如何、正如 Jacob 所说的、这实际上只是一个 LG 相位裕度问题-这是在有关地球模拟的 Insights 5和6中针对 VFA 进行讨论的、并将特定的 Decomp 运算放大器讨论(包括互阻抗)作为 Insight #10进行讨论。 但是、一个关键因素是您需要这些 LG sims (Insight #9)的正确输入阻抗-我最近测试过、OPA847可能需要进行一些调整以获得准确的 silms。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565056

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565077&

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565165&

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565150&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次阅读您的问题、  

    1.首先处理电阻负载、获得具有良好相位裕度的内核 ZT 级、

    2.如果您有容性负载、则从更好的相位裕度开始计算 Rs 值。