主题中讨论的其他器件: TINA-TI
OPA847数据表提供了有关通过在运算放大器的输出引脚上添加隔离电阻器来驱动容性负载的建议:
设置 RS 电阻器的标准是负载上的最大带宽、平坦频率响应。 对于运行在+20增益下的 OPA847、输出引脚上的频率响应非常平坦、因此允许将相对较小的 RS 值用于低容性负载。 随着信号增益的增加、空载相位裕度也会增加。 在更高增益下驱动容性负载所需的 RS 值比在增益为+20时显示的值更低。
还有一个增益20V/V 的建议值图表 但是、在跨阻配置中尝试建议的值时、我需要大幅增加电阻(大约为4倍)以稳定电路。 如何计算每个增益的 RS 值、以及如何将其归纳为其他类型的放大器、如 TIA?