This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358-N:失调电压问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819856/lm358-n-offset-voltage-issue

器件型号:LM358-N
主题中讨论的其他器件:LM358

您好的团队,

我的客户使用 LM358N/NOPB。

他们测试了50个样本,其中有不同的偏移电压。

在空载条件下进行测试时、他们发现21个 IC 中的失调电压大约为0.2至0.3VDC、而在其余 IC (29号)中、他们发现失调电压为0。 根据我们的电路要求。 此0.2电压是不可接受的。

请告知问题可能出在哪。

谢谢

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您是否确定输入电压处于共模输入电压范围内、并且输出电压与电源轨之间的距离足够远? 请参阅数据表中推荐的"输入电压范围"规格和"电源轨的电压输出摆幅"规格。

    您能否展示原理图并描述 LM358电路的输入和输出电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    Kai 提出了一些很好的观点。 我建议观看 有关 输入和输出限制的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb