请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358-N 主题中讨论的其他器件:LM358
您好的团队,
我的客户使用 LM358N/NOPB。
他们测试了50个样本,其中有不同的偏移电压。
在空载条件下进行测试时、他们发现21个 IC 中的失调电压大约为0.2至0.3VDC、而在其余 IC (29号)中、他们发现失调电压为0。 根据我们的电路要求。 此0.2电压是不可接受的。
请告知问题可能出在哪。
谢谢
此致
Rahul