This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:无电源电压时的信号输入端子绝对最大额定值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818996/opa2340-signal-input-terminals-absolute-maximum-rating-with-no-power-supply-voltage

器件型号:OPA2340

您好、运算放大器团队、

我对 OPA2340信号输入端子 Abso 最大额定值有疑问。

数据表中提到电压/信号输入端子为-0.5V_min 至0.5V_max (这应为 GND-0.5V 和 Vs+0.5V)。
当 Vs (vs=0V)没有电源时、abso 最大电压/信号输入端子是多少? 仍然-0.5V_min 至0.5V_max (这应该是 GND-0.5V 和 Vs+0.5V)?

用例
输入信号出现时无 Vs (Vs=0V)、然后 Vs 被提供给 V+。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    即使没有电源、给定的值也适用于所有电源电压。

    在 OPAMP 未上电时施加输入电压是不明智的。 这可能会在加电期间造成问题。 我会尝试通过保护二极管将输入电压钳制到电源轨。 在保护二极管和 OPA2340的输入之间、我将插入一个限流电阻器、以将剩余输入电流限制在1mA 以下。 保护二极管可以是肖特基二极管。 但随后您将遭受巨大的泄漏电流。 也可以使用 BAV99甚至 BAV199 (低泄漏二极管)。 如果保护二极管上的压降超过0.5V、我将使用分压器而不是单个限流电阻器。 此外、考虑将 TVS 从 OPA2340的电源引脚连接到信号接地。

    最好避免在电源电压下降时施加输入电压。

    Kai