This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:添加了输入失调电压

Guru**** 2771045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817470/ina240-added-input-offset-voltage

器件型号:INA240

您好、香榭丽舍

在数据表第19页的方程式上有一些更重要的问题。  

您能否解释一下为什么 共模电压降低12V 的 V_OS_CM 计算方法? (V_CM-12V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    相对于12V 电压采用 Δ 值的原因是器件指定的共模电压为12V:

    Vos 在施加该 VCM 的情况下进行测试、因此 Vos 规格已考虑了其影响。 只有当用户的 VCM 不是12V 时,才有必要考虑额外的共模效应。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我错过的!

    此致、
    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、您好、很高兴为您提供帮助。

    您好,Simon,如果您的问题得到解答,请单击“这解决了我的问题”以关闭主题。 提前感谢您。

    此致、Guang