This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111EVM:如何将电流输出更改为电压输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, AFE030, AFE031, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818206/xtr111evm-how-to-change-current-output-to-voltage-output

器件型号:XTR111EVM

您好!  

我有 XTR111开发板。 我需要一个输出引脚、根据某些数字信号、它必须是电流或电压输出。  我尝试使用一些 NMOS 晶体管在输出端增加一些负载、它可以正常工作、但这不是最好的方法。 您是否有其他电路板将电压转换为电流和电压? 问题是、当电压输出时、我需要输出阻抗高于1kOhm、当电流输出时、我需要输出阻抗低于300Ohm。  我需要在 PLC 应用中使用它。 输出电流必须介于0-20mA 和电压0-10V 之间。 是否可以使用 XTR111或 simmilar 实现此目的?  

此致、

Kamil