器件型号:XTR111EVM
您好!
我有 XTR111开发板。 我需要一个输出引脚、根据某些数字信号、它必须是电流或电压输出。 我尝试使用一些 NMOS 晶体管在输出端增加一些负载、它可以正常工作、但这不是最好的方法。 您是否有其他电路板将电压转换为电流和电压? 问题是、当电压输出时、我需要输出阻抗高于1kOhm、当电流输出时、我需要输出阻抗低于300Ohm。 我需要在 PLC 应用中使用它。 输出电流必须介于0-20mA 和电压0-10V 之间。 是否可以使用 XTR111或 simmilar 实现此目的?
此致、
Kamil