Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ADS1118, TLV9064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 主题中讨论的其他器件: ADS1118、 TLV9064
尊敬的 TI:
我使用 amc1311作为隔离运算放大器来检测外部温度。 块。
但我们进行了扰频测试、我发现输出电压会因干扰信号而改变。
扰频频率为80MHz~150Mhz, 强度为10V/M。
我不确定是哪种原因导致了问题、 AMC1311是不是问题的关键?谢谢