This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA548:OPA548交流电流稳压器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816655/tina-spice-opa548-opa548-ac-current-regulator

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件: 否

您好!

Opa548 是否用作交流电流/电压稳压器?

就像这样:+/-5V 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    我不确定您说的"交流电流/电压稳压器"是什么意思、但如果您说的是 OPA548是否可以灌入和拉入电流、那么这是正确的-由于 OPA548具有 AB 类输出级、它可以灌入/拉高达3A (请参阅下文)。  当然、较高的输出电流需要从电源轨进一步摆动输出电压、如下表所示。

    您可以使用1A 峰值电流模拟+/-5V 输出、这需要5 Ω 负载电阻 器-请参阅下面的输出。

    我在下面附上了 TINA-TI 原理图、您可以将其用于自己的仿真。

    e2e.ti.com/.../Mustafa-OPA548.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek。

    我没看到。 这正是我要寻找的。

    最棒的地方