This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我是否可以就替换 TSX561ILT 的产品提出您的建议?
感谢您在这里的帮助!
BR
Kevin
尊敬的 Kevin:
TSX561ILT 似乎是来自 ST 的自动认证器件。 此器件是否需要在您的应用中达到 Q1级? TLV1701-Q1和 TLV2372-Q1 (双通道)是替换为的好器件。
OPA2990的性能优于 TLV1701-Q1、TLV2372-Q1和 TSX561ILT。 商业版现已推出、汽车版将在今年第4季度发布。 如果需要符合汽车标准的器件、我将使用商用版 OPA2990评估电气性能、并在年底将其替换为 Q1版。
此致、
Sanjeev
尊敬的 Kevin:
TSX561ILT 具有 RRIO 功能以及低输入失调电压、因此我推荐使用 OPA990。 OPA990 (单通道)将于今年10月进行 RTM、同样可以在10月使用双通道进行评估、并替换为单通道。
如果需求相当迫切、我建议使用 TLV170和 OPA170。
此致、
Sanjeev
ST 器件看起来仅为16V、1MHz、与 OPA990确实有更近的交叉点